This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:CC1312R1至 CC1312R7迁移问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, UNIFLASH, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1109611/lp-cc1312r7-cc1312r1-to-cc1312r7-migration-question

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1312R7UNIFLASHCC1312R

您好!

我的客户需要将 CC1312R1迁移到 CC1312R7。

我知道这两个器件具有不同的存储器大小、并 向客户提供了一份指南。

e2e.ti.com/.../4075444

我的客户正在使用 contiki-ng、这不支持 R7。

但我认为两个器件之间的差异是存储器大小、因此我只更改了存储器映射、它将起作用。

我更改了 cc13x2-cc26x2.lds 和 cc13x2-cc26x2.ICF 文件中的存储器映射。

然后我使用 uniflash 生成映像文件和程序。但它不起作用。

这两个器件的 EVM 不同、但我已确认原理图中的引脚映射是相同的。

因此、我使用了 cc1312r launchpad 的源 代码、而没有做任何更改。

我是否需要更改任何内容?