This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:LAUNCHXL-CC1352P

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1108263/launchxl-cc1352p-launchxl-cc1352p

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

SimpleLink CC13x2和 CC26x2软件
开发套件(SDK)已安装在我的 PC 中、但未创建快捷方式如果此软件在 GUI 或 CMD 模式下工作、请说明已安装的软件将如何工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅:

    快速入门指南(TI.com)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 GUI 操作?

    是否有任何 GUI 软件可供运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否理解您正在寻找的内容以及您认为缺少的内容。

    SDK 安装包含适用于我们器件的示例代码(C 代码)。

    您需要下载 IDE (CCS 或 IAR)才能导入示例、构建/编译示例并将其下载到硬件中。

    我链接到的指南中对此进行了介绍。

    Siri