This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:用于 CC1020频率编程的更高分辨率方法

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1111348/cc1020-methods-of-greater-resolution-for-frequency-programming-of-the-cc1020

器件型号:CC1020

此帖子将包含有关 CC1020数据表中第5.8节"频率编程"的信息。

我们正在使用第5.8节中列出的中心频率公式和参考频率公式、将射频系统调谐到尽可能接近中心频率的位置。

现在、唯一可以更改的变量是 FREQ、由于 FREQ 必须是整数、因此会丢失一些分辨率。

例如、如果目标中心频率为433MHz、则可能的最佳 FREQ 值为1899871。 假设抖动为1、基准分频器为1、且测量的振荡器频率为14.745579MHz。 使用该 FREQ 值可产生偏离所需值70.8405Hz 的中心频率。 但是、仅使用一个十进制位置、即 FREQ 1899870.7、会导致中心频率仅比我们所需的值低3.3406Hz。

是否有任何可能的实现方案允许用户实现此精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以问您为何要实现如此高的精度? 70Hz 误差对应于433MHz 时的0.16ppm。 您是否考虑 了晶体的老化和温度漂移。 这将远远超过0.16ppm。

    谢谢、
    尼古拉伊