This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:STX 选通与实际射频传输之间的时间?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1123427/cc1200-time-between-stx-strobe-and-actual-rf-transmission

器件型号:CC1200

您好!

我们正在尝试测量从一个板传输数据包到在另一个板上发出载波侦听之间的时间。
现在、我们将测量电路板1上的 STX 选通脉冲与电路板2上的 CS 置为有效之间的时间。 问题确实存在
STX 选通信号和实际射频传输之间存在一定的延迟。 我们不知道如何测量该延迟、也无法在中找到该延迟
任何数据表。

我们将 FS_AUTOCAL 位字段设置为01。
现在结果是430us、+- 10us。

您能告诉我们这次是什么、还是帮助我们进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CS 置位之前、必须发送和接收 n 位。 因此、如果测量时间正确、则需要了解您的设置以及最重要的数据速率。