This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:wi-fi 是否具有蓝牙之类的主/从设备?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1123044/launchxl-cc1312r1-does-the-wi-sun-have-master-slave-like-bluetooth

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1352P7CC1312R7

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

多少个从器件连接到 wi-sun 芯片的单个主器件、是否可以将20个以上的从器件连接到单个主器件?

开发板和芯片:cc1312。 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    Wi-SUN 支持低于1GHz 的网状网络。 Wi-SUN 网络中有两种类型的设备:边界路由器或路由器节点。

    边界路由器是构成网络并维护网络路由表的根节点。 路由器节点加入由边界路由器发起的网络。

    对于边界路由器、需要具有704KB 闪存的 CC1352P7或 CC1312R7器件。

    一台边界路由器可支持网络中多达100个路由器节点。  

    有关 WiSUN 网络架构的更多详细说明、请参阅堆栈用户指南。

    此致、

    SID