This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:SDKv6.20:ns_br 示例程序#16032-D 目标文件具有不兼容的 wchar_t 类型?

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: WI-SUN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1122587/lp-cc1312r7-sdkv6-20-ns_br-example-program-16032-d-object-files-have-incompatible-wchar_t-types

器件型号:LP-CC1312R7

您好!

我关注的是 SDKv6.20 SimpleLink Academy TI Wi-SUN FAN 基础知识。 我使用的是 CCSv12和 TI Clang v2.1.0.LTS。 我收到 #16032-D 目标文件具有不兼容的 wchar_t 类型警告、请参阅下面的。 如何解决这些警告?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kel、

    给您带来的不便、我深表歉意、但这些警告不会影响项目的功能。 请忽略警告。 我们将在未来的修订版中尝试解决这些问题。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。