This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:如何获取 BER、SNR、干扰和拥塞数据

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1120154/cc1120-how-to-get-ber-snr-interference-and-congestion-data

器件型号:CC1120

您好!  

我的客户询问了在系统运行时如何检查 SNR、BER、干扰和拥塞信息。

我查看了用户指南和 E2E、但没有任何信息。

此致、  

Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户必须编写自己的固件、以记录相关数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1120中的 SNR 大约为6-7 dB。 为了进行快速测试以测量 BER、SmartRF Studio 可与 CC1120 EM 配合使用、将其作为已知的合格单元、用于对 DUT 执行数据包 Rx 或 Tx、连续 Rx 或 Tx 测试。 如果您需要更多数据、则如另一条注释中所述、您必须编写 自己的固件。

    https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为我的客户必须编写自己的固件。  

    我能否获得一些编写 FW 的示例或指南文档?

    从何处获取 SNR、BER、干扰和拥塞数据?

    或者如何计算它?

    我需要指导客户如何实施 FW 的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 www.ti.com/.../CC1120上提供的示例