This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助选择射频为433MHz 的芯片

Guru**** 2547370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1200, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1120079/help-choosing-chip-with-rf-433mhz

主题中讨论的其他器件:CC1310CC1200CC1312R

我正在寻找 包含433MHz (TX 和 Rx)和控制器(因此我可以刻录代码)且能耗极低的芯片。  

芯 片将在600-700米内以每30秒60字节的缓冲区每30秒433MHz 发送数据、每30秒大约30字节。

我要发送的部分数据是 GPS 位置,我不知道是否有一个包含 GPS 和 RF 的芯片,如果我希望芯片有内部 AES 模块和 RTC,那么它可以每 X 秒唤醒一次。

我看到 了 CC1310 (评估板 成本29美元)和 CC1200 (评估板成本99美元)以及更多的芯片。

感谢您推荐433MHz 低能源芯片。 (如果评估板价格便宜,它很棒:)

顺便说一下,我要发送的部分数据是 GPS 位置,我不知道是否有一个包含 GPS、RF 和 CPU 的芯片,如果是的话,那就会很好! 如果没有、我将 GPS 芯片放在电路板上、并使用 UART 将数据从 GPS 取至芯片(例如)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了 CC1311R、CC1312R? 两种器件均可使用电池供电、根据您的应用、CC1312R 具有称为传感器控制器的 IP、可帮助您降低功耗。 我们没有配备 GPS 和低于1GHz 无线电的 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的回复。

    为什么 CC1312R 比 CC1310更适合我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LOPP、

    CC1312R 具有 M4F 而不是 M3、更多闪存(352KB 与128KB)、更多 SRAM (80KB 与20KB)、更好的链路预算 :高达141dBm 的链路预算@ 2.5kbps、868MHz 等等。

    从长远来看、除了现有的制造地点之外、它将在我们的新 LFAB 中制造、因此供应更好。

    您可以在此处查看 详细信息 CC1312R 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com