This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:GND 焊盘连接

Guru**** 2523650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1118181/cc1200-gnd-pad-connection

器件型号:CC1200

您好!
对于 CC1200、AGND 或 DGND、是否应将 GND 焊盘连接到?

谢谢、
Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意味着您的设计中具有多个接地平面? 如果是这种情况、您需要提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片的大小使得无法读取网络名称。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您必须单击图像以将其放大、然后读取网络名称。

    谢谢、
    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我第一次单击图片时、它变得更小、而不是更大、因此问题就在于此。 但现在我得到了放大的画面。

    图片上的所有接地点都应相同。 参考设计中的所有接地连接均使用相同的接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能否将此案例提交给 Siri 或 Guru 等人、并仔细检查此特定原理图的接地连接?  

    谢谢、
    Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工、这意味着我无法分配给任何人。 Siri 是一名软件专家(不是 HW)、没有用户使用 guru 的名字。  

    请检查参考设计、它没有正面、只有缺点是在本例中使用多个接地连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawan、

    要确认:如 上所述、 参考设计中的所有接地连接均使用相同的 GND。

    此致、

    Zack