This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:无法降低功耗

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1116783/launchxl-cc1312r1-the-power-consumption-cannot-be-reduced

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

SDK:Simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29版本

基于 Examples\RTOS\cC1312R1_LAUNCHXL\EasyLink 中的 rfEasyLinkNp 项目进行一些修改。 包括以一秒间隔运行的看门狗任务和由信号量通过可变长度串行事件回调触发的主逻辑任务。 通常、射频前端关闭、UART 打开、任务等待信号。 理论上、空闲任务进入低功耗状态的大部分时间、但正常运行功耗约为1.2mA (通过 EnergyTrace 分析的电流捕获、移除了不必要的接线、仅通过 VCC GND 测量功率)。 调试调试器空闲任务能够正常进入。

\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29\kernel\tirtos7\packages/ti\DPL\PowerCC26X2_tirtos.c\PowerC C26XX_standbyPolicy ()函数中执行电源管理。

对 UART 等外设进行故障排除后、所有任务和外设初始化的功耗均关闭、常规运行中约为300uA (调试器和芯片之间只有3V3 GND 连接可用于 EnergyTrace 测试)。 虽然有效、但功耗很高。

然后使用 EnergyTrace++分析内部功耗、客户希望了解如何进一步降低功耗。

他们还尝试手动使用 Power_sleep (PowerCC26XX_STANDBY)和 Power_SHUTDOWN (PowerCC26XX_ENTER_SHUTDOWN)。 20000)以降低功耗、而前者返回 Power_Sok、而功耗没有变化、后者将功耗降低至大约300uA。  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    Energytrace ++会将调试器的电流消耗添加到测量中、因为会有一个活动的调试会话。 请在独立模式下使用 Energytrace。

    dev.ti.com/.../energy-trace.html    

    这是一份应用手册、其中提供了有关使用能量跟踪进行功率测量的更多信息。  

    https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    感谢您的支持、客户已尝试:

    客户使用新芯片和最小系统板进行了测试:

    在睡眠状态下、ADCbuf 通道0-7或 DIO23-30被启用、如果被设置为悬空输入、则会产生大约214uA 的电流。 只有0-3个通道的浮点值约为137uA、只有0-1个通道的浮点值约为93uA、单通道浮点值为71uA。

    如果引脚设置为上拉或下拉、则不会产生额外的功耗。 因此、客户怀疑此问题可能是由引脚泄漏引起的、但无法确定。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    是否需要进一步澄清电流消耗?  

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    [引用 userid="496057" url="~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1-GHz-forum/1116783/launchxl-cc1312r1-the power-consumption-cannot -cuce-reake/41422#41422222222"]、但此引脚可能是由客户/客户怀疑引起的、因此不能确定泄漏问题是由引脚引起的。]

    由于客户无法确定是否是由于泄漏电流所致、是否有任何方法可以帮助排除这种情况?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    观察结果似乎是由于泄漏电流所致。  
    技术参考手册中提到了这一点。 它们需要在不使用该引脚时禁用该引脚。  

    请参阅技术参考手册的第19.8.2.2节。

    寄存器说明列中的最后一点。  

    此致、

    SID