This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:RX 滤波器形状:真正的带宽是多少?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1112946/cc1120-rx-filter-shape-what-is-the-true-bandwidth

器件型号:CC1120

无线电系统出现问题、我们遇到了链路中断。 在进行故障排除后、我们怀疑我们的信号太接近 RX 滤波器带宽。

我的问题:我们开始在多接近 RX 滤波器带宽的边缘时遇到衰减?

此外、我是否正确解读了 CC1120用户指南中的图13? 我当前的解释是、当您激活 PLL 的反馈时、RX 滤波器带宽会采用更矩形的形状、而不是在其关闭时采用更圆形的形状。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在一定程度上取决于您的晶体频率误差。  SWRA122D (CC11xx 灵敏度与频率偏移和晶体精度间的关系): https://www.ti.com/lit/an/swra122d/swra122d.pdf 说明了如何通过考虑晶体精度来查找您的应用所需的 RX BW。

    关于如何启用对 PLL 的反馈可提高有效 RX BW:

    • 如果未启用该功能、增加 RX BW 将导致本底噪声增加、而降低 RX BW 将分别降低、降低或提高传感器性。
    • 如果  PLL 反馈被启用、RX BW 可被增加、而本底噪声将保持在同一水平。
    • 结果是、对于给定的 RX BW、本底噪声将更低、从而在图13中绘制"更宽、更平坦"的右侧图(提高了频率误差容差)、并提高了该 RX BW 设置的灵敏度。

    您需要针对给定的设置执行 PER 与输入功率级别与频率偏移测量、以确定在 PER 过高之前、您与 RX 带宽边缘之间的确切距离、 但是、从图13可以看出、每次增加的幅度可能非常陡峭(具体的幅度取决于 PHY)。

    此致、

    Zack