This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:有限范围

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1059834/cc1312r-limited-range

器件型号:CC1312R

我们一直在努力提高 CC1312的射频性能、并正在寻求一些建议。

目前、我们在 匹配的输出(433.00MHz)处测量+14dBm。 这会进入增益为-3dBi 的天线。

我们使用 CC1352P-4作为网关。 但我们只能实现大约2层的范围。 在开放的领域、我们只能达到大约150米。

为了 实现更长的距离、我们是否应该寻找特定的通道宽度设置或软件参数? 我们希望尽可能扩大覆盖范围。

我已经要求导出他们的设置。 我是否要在收到后发布它、您是否要查看其他任何导出?

Nick