主题中讨论的其他部件:CC1350、 ENERGYTRACE、 CC1352R
您好!
我正在开发基于 CC1310F128 RSM 低引脚模块(E70 14S2)的原型的低功耗控制器。 我使用的是简单的专有同步无线电协议。 我使用从 LaunchPad 到原型的 JTAG 作为开发平台。 我提供 CC1310 (Rev1.4)、CC1350 (Rev1.3)和 CC1312R1 (Rev D) LaunchPad。
我开始使用 CCS 中非常有用的 EnergTrace 功能(V10.2.0.00009)。 它仅在 CC1312R1 LaunchPad 配置为4线时工作(不是 EnergyTrace++)。 我已经扫描了论坛和文档、以找到哪些具有各种 LaunchPad 和 CC1310支持特性。 信息相互冲突、到目前为止、我的实验具有一些不同的结果。
您能在下面为我提供一些确切答案吗?
1. CC1310 LaunchPad 是否支持 EnergyTrace?
2. CC1350 LaunchPad 是否支持 EnergyTrace?
3. CC1312R1是否是唯一支持 EmergyTrace++的 LaunchPad?
4、CC1310处理器是否支持 EnergyTrace++?
EnergyTrace 需要4线制 JTAG 还是2线制?
6. CCSS 中的 EnergyTrace 模块是否从项目目标获取其 JTAG 配置。 CCXML 配置文件?
很抱歉、有这么多问题、但答案将节省大量测试时间。 很难将原型中的调试问题与工具中未实际实现的问题分开。