主题中讨论的其他器件:AM6442、 CC1310、 SysConfig、 UNIFLASH
您好!
我有一个带有 AM6442 CPU (运行 Linux)和 CC1312R1F3RGZT SUB-G 的定制板
TI 团队对电路板设计进行了审查。
CC1312R1F3RGZT <-> AM6442通信应通过 UART 进行。
UART RX (低于 G 到 CPU)连接到 DIO_2。
UART TX (CPU 到低于 G)连接到 DIO_3。
我有另一个可以配置为连接到 DIO_1的 UART CTS 或 GPIO 的信号(我需要使用该信号来刷写 Sub-1器件)、
另一个连接 到 RESET_N 的可配置为 UART RTS 或 GPIO 的信号
我找不到 有关如何 使用 Linux 与此器件进行通信的示例。
如何检查它是否有效(可能是一些神奇的 UART 消息)?
如何从 Linux 刷写它?
您能否参阅 CC1312R1F3RGZT Linux 使用示例?
谢谢