This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:射频路径阻抗

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1056092/cc1312r-impedance-of-rf-path

器件型号:CC1312R

大家好、  

我的客户正在使用 CC1312并开始设计原理图和光绘。

建议采用以下设计:  

 1. CC1312REM-XD7793设计文件-SWRC360.ZIP

2. SimpleLink 低于1GHz CC1312R 无线(MCU) LaunchPad 开发套件868MHz/915MHz 应用(修订版 D)—SWRR160D.ZIP

此外  、还建议考虑 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项。

(https://www.ti.com/lit/an/swra640e/swra640e.pdf)

他们 发现  、SWRC360.ZIP 和 SWRR160D.ZIP 之间的光绘射频路径不同。

他们想知道   为什么 SWRC360.ZIP 和 SWRR160D.ZIP 之间的光绘射频路径不同。

请帮助提供意见。 谢谢。

CC1312REM-XD7793

LAUNCHXL-CC1312R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EM 具有低面积、并且必须将多个信号路由到 EM 上的给定引脚。 这限制了自由度、因此射频路径的方向有90度变化。  

    不清楚他们想要评论的其他差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我是否可以建议他们只遵循 SWRC360.ZIP 或 SWRR160D.zip,然后联系他们的 PCB 供应商帮助,以计算 并确保阻抗满足50欧姆?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、下面红色矩形内的布线/节点应视为50欧姆布线:

    请注意、这些布线必须长于约1/10的波长才能像传输线那样工作。 如果布线比这短、我只需将其布线为~0.3mm 宽。

    这两个参考设计都可以遵循。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们想知道、平衡-非平衡变压器前后具有相同的阻抗控制。  

    请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会在任何布线上使用阻抗控制。 如前所述、唯一可能需要控制的布线是我在上面标记的布线。