This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI Wi-SUN FAN

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1053159/ti-wi-sun-fan

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1312R7

您好!

我有一些  CC1352P1 Launchpad、希望测试 Wi-SUN FAN 网状拓扑。 但阅读这些说明后、我意识到 launchpad 不支持用作边界路由器、因为它只能用作路由器节点。 似乎我需要至少一台边界路由器来设置 PAN。

我能否使用 CC1352P1 Launchpad 检查是否有任何方法可以测试 Wi-SUN FAN 网状拓扑?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    您至少需要一台边界路由器来设置网络。 这意味着您至少需要一 个 CC1312R7或 CC1352P7 Launchpad 来设置和测试网状网络。  

    此致、

    Siddanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddanth、

    我想知道 CC1352P1中不支持边界路由器的限制因素是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    闪存大小是限制因素。  352kB 的闪存不足以运行 wisun BR 应用。 因此、边界路由器项目应与闪存大小较高的器件配合使用。  

    此致、
    Siddanth