主题中讨论的其他器件:、 TMDSEMU110-U
尊敬的 TI 团队:
我最近开发了一个小型定制 CC1352P7板、使用从 LP-CC1352P7开发板到通过 cJTAG 闪存代码的调试器。 对于像这样的定制板的编程、我是新手。
我成功上传了几个代码、就像测试硬件、闪烁 LED、SPI 等一样
现在,当我尝试上传新代码时,使用该主板时,我遇到一个错误,如下所示:
Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。
Cortex_M4_0:命令=20 - addr=0x00002000 -长度=0x00002000
Cortex_M4_0:文件加载程序:存储器写入失败:状态0x0106:地址0x0处的验证问题
Cortex_M4_0:GEL:文件:C:\Users\xxx.out:加载失败。
是否有人可能有理由说明为什么我遇到了此问题? 如果需要其他信息、请告诉我
此致、
Patryk。