This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:适用于不带收集器的传感器的 FH 一致性认证(FCC 15.247)示例

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1022966/cc1352r-fh-conformance-certification-fcc-15-247-example-for-sensor-without-a-collector

器件型号:CC1352R

在用户指南中、它指出以下预定义符号可用于 FH 一致性认证:

  • certation_test_mode = true
  • CONFIG_FH_ENABLE = true

我的问题是、我是否可以将其用于没有收集器的非休眠传感器? 根据用户指南、 器件会加入收集器并将背对背帧传输到收集器、这意味着我们在测试中确实需要收集器、 但认证仅需要 DUT、即传感器、我能否修改示例、使传感器在不以 FH 模式连接到收集器的情况下发送数据包? 如果我对测试中唯一允许的器件是传感器的概念有误、请也纠正我的问题。

谢谢。

BR、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    否、为了演示跳频、您需要将传感器连接到收集器。

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Merie、

    感谢您的澄清。 我现在正在试验一个传感器和一个收集器。

    在实验过程中、我发现加入/重新加入在 FH 一致性认证示例中花费了相当长的时间、如果启用了所有129个通道、则传感器加入/重新加入大约需要3-7分钟。

    配置如下:

    1.在  两侧启用 certing_test_mode 和 CONFIG_FH_ENABLE。

    2.传感器侧的休眠模式。

    3.在 两 侧的 CONFIG_FH_CHANNEL_MASK 和 FH_ASYNC_CHANNEL_MASK 中启用所有通道。

    所有其他配置均为默认配置。

    请按如下方式查找测试结果:

    我对此有两个问题:

    1.在 FCC 认证测试中,应该启用多少个通道? 我知道该法规规定 有50多个信道用于跳频、并确保20秒周期内的平均信道占用时间小于每信道400ms、这意味着只要超过50个信道(例如56个信道)、我就可以通过测试 启用了吗?

    2.除了缩小通道掩码外、还有其他方法可以优化加入/重新加入时间吗?

    谢谢。

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    1.对于 FCC 认证、我建议您启用尽可能多的通道、以便在最终产品中使用。  

    2.您可以尝试使用非休眠传感器节点。  

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    运行一些测试后、我发现延迟与涓流计时器设置相关。 集电极和传感器将在加入过程中交换 PA/PA/PCS/PC、因为这些都是异步帧、集电极和传感器都将等待涓流计时器过期、然后再发送这些帧。

    我尝试通过减小 CONFIG_涓 流_MIN_CLK_DURATION 和 CONFIG_涓 流_MAX_CLK_DURATION 来优化延迟、但如果这些值太小、则加入失败的机会会增加。 您是否对这些值以及如何为我的应用找到合适的值有建议?

    谢谢。

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    由于您只有一个传感器、因此涓流计时器应在较低的值下正常工作。 您测试了哪些值?

    谢谢、

    Marie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    在上一篇文章中、您说传感器需要3到7分钟才能加入收集器。 这听起来太长了。 我会假设接近1分钟。

    您使用的数据速率是多少? (例如50kbps)。

    关于涓流计时器、假设您使用的是50kbps、则可以将其设置为传感器6s、收集器3s。

    谢谢、

    Marie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    数据速率为5kbps、因此我假设异步帧的发送时间要长得多。 您是否有针对5kbps 的涓流时间设置的建议?

    谢谢、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    是的、在这种情况下、您应该使用更长的计时器。 这也解释了器件加入收集器需要更长时间的原因。

    我建议传感器为60s、集电极为30s。

    谢谢、

    Marie。