This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:433MHz Tx 功率设计、功率高达16~17dBm

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1101, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1016006/cc1352p-design-for-433mhz-tx-power-up-to-16-17dbm

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1101CC1200

尊敬的 TI 朋友:

 我们知道 CC1352P 433MHz 最大功率的参考设计约为13dBm。

 此外、我们公司要求采用433MHz 设计、最好采用 CC1352P 或 CC1101、以实现16~17dBm 的最大 Tx 功率。

 在监管规范方面、我们的政策是与中国的 SRRC 保持一致。 但是、我们现在需要尽快为此提出一个建议的可靠参考设计。

 想知道有人对它说了些什么,至少给了我们一些建议吗? 非常感谢。 如果这里还有什么不清楚的地方、请随时指出。

谢谢

朱元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在433MHz 下、根据 SRRC、最大输出功率为10dBm (ERP)。

    如果您需要在更高的输出功率下运行、则可在中国使用470-510 MHz、允许17dBm (ERP)。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

     我们知道中国工业和信息技术部(MIIT)发布的433MHz 功率限制为10dBm (ERP)、在这种情况下、由于定义的低功率传输、我们不必明确应用此频率范围。  但是、在我们的案例中、我们有充分的理由在特定领域和特定时隙中实现工业控制应用的目的、并将制定明确的应用并与 MIIT 协商。  请不要担心调节方面的问题、我们会小心处理。 如果您仍在担心、请给我下午好。  

    现在、我们需要适用于433MHz 高功率传输的参考设计。 我们知道470-510MHz 的实际情况、但与 CC1200和 CC1101类似、许多芯片不支持470MHz-510MHz。 如果您有一些建议和想法、我们听说 SKY PA 可放大目标信号。 请告诉我们。

    此致、

    朱元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LAUNCHXL-CC1352P-4的早期版本在433-510MHz 频率下的设计功率为20dBm、但由于433MHz 通常是低功耗频带、因此这种情况有所改变。  

    随附的433-510MHz 20dBm PA 端口原理图:

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关 PA 端口的 C1352P 匹配网络参考的信息、Richard。  另一个问题是、如果前端 PA 的最佳负载阻抗根据 PA 数据表为50欧姆、这是否意味着基于433MHz CC1200等其他芯片、 我们还可以直接将 PA 模块添加到前端链的假定50欧姆点中、以便从原理图中开始。  您建议我们注意的其他事项、如输入功率限制为 PA? 非常感谢您的帮助。

    元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们的所有射频设计都在 SMA 端接至50 Ω、因此更容易添加额外的射频级、如 FEM、PA、天线等

    50欧姆端接也使射频测量更简单、因为这是射频设备的行业标准阻抗。

    此致、

      Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Richard。

    元辰