This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:EMC 易感性问题?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1134995/cc1120-emc-susceptibility-problem

器件型号:CC1120

大家好、德州仪器
我们在六层射频电路板上使用 C1120芯片、该电路板具有馈送1W PA 谐波滤波器和 Tx/Rx 开关的射频输出。
我们通过 SPI 至 Tx 模式 FSK 以及最初馈送到 PA 的芯片生成 FSK 来配置 C1120。
为了识别/隔离问题、PA 已通过自己的3V3电源进行隔离、PA 当前与自己的射频源隔离运行。
。 射频输入和输出直接焊接到射频电路板输入/输出
C1120输出直接进入频谱分析仪进行显示。
PA 输入直接来自10dBm 的外部信号发生器。 匹配后、PA 输出立即连接到衰减器、然后连接到频谱分析仪。 PA 距离 C1120约3cm。 充足的镀通孔。 共面50欧姆跟踪。 接地平面
问题顺序。
PA 已加电(RF 关闭)。
C1120微控制器已加电。 C1120通过 SPI 设置为 Tx。 在示波器上监控 SPI 交换。
在频谱分析仪上监控 C1120射频输出。
一旦 PA RF 被打开、C1120进入 Rx/IDLE 模式?。 OUT 测试频率为450MHz。
C1120射频输出似乎关闭。 C1120 TRX_SW (PIN18)从低电平变为高电平、这表明 C1120决定进入 Rx 状态。 继续发送 SPI 命令、但 SPI MISO (主器件输入从器件输出)停止发送数据并变为低电平-仅停止。

我的假设是在 C1120内部有一个敏感的 RSSI 对数放大器、该放大器接收 PA 泄漏射频、而 C1120决定当射频泄漏到 C1120内部对数放大器时它将进入接收模式。
我们可能不合理地期望从1瓦 PA 获得足够的隔离、而电压摆幅泄漏到 C1120内部、因为芯片实际上并不是 EMC/EMC 隔离。 已遵循所有去耦规则、埋入的接地层的一侧为射频、另一侧为电源和慢信号。
每个 SPI 线路都有一个10MHz 滤波器。

我们希望您能就射频泄漏到 C1120内部对数放大的理论提供一些讨论/推测、这会导致模式更改为接收器模式。
需要通知我了解更多信息? 附加的草图。  
期待收到任何建议。
谢谢。 Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对拖延答复表示歉意。

    CC1120可与30dBm Skyworks FEM 配合使用。 我们没有 Qorvo 的参考设计。

    我们有几个客户在915MHz 和169MHz 频率下使用 Skyworks FEM 以30dBm 运行。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Richard、您好、感谢您的回答。
    我们已移动射频配置、并尝试了解有关该机制的更多信息。
    OUT 工作频率为450MHz。

    参考原始 sketch、C1120射频输出现在通过建议的匹配方式连接到 PA。 C1120的射频输出为13dBm (I Recall。)。 PA 在谐波滤波器和处于 Tx 位置的 Tx/Rx 射频开关之后向 SMA 传输29dBm 功率、然后传输到频谱分析仪。

    有趣的是、在我们冷却 C1120之前、FSK 很高兴能够正常工作、我们不必太冷、而 FSK 停止工作、射频在较低的射频下停止。 当 C1120预热 FSK 恢复时!
    我们最初使用冷冻喷雾。 然后、我们转移到聚酯薄膜胶带、并直接在 C1120芯片上进行-10度冷却的钻孔"干燥"冲头(钝端)。 FSK 停止。
    有趣的观察结果是、如果 PA 输入开路-因此 PA 不输出任何射频- C11120输出将其~~ 13dBm、无论我们冷却多少、FSK 都能按预期/可靠地工作!

    另一个观察结果是、如果我们通过聚脂薄膜隔栅在芯片上放置一个小芯片尺寸的亚零冰块-它将继续工作!
    因此、我们认为这是一种耦合到 C1120的 EMC 耦合、是冷+金属的组合。
    我们不知道此时到底发生了什么。
    我甚至在 C1120上直接带了一根射频热线、希望 C1120通过芯片在高射频场上表现错误-但没有效果!

    另一个理论是去耦电容器中的一个可能具有微光裂缝-但通过显微镜看起来一切都很好。 我们将继续进行实验/测试、以尝试了解该机制!

    感谢您的任何建议-但您似乎没有遇到过此问题。

    我们的软件工程师还在对内部配置进行更改。 我们的软件工程师指出、内部 PPL 锁定指示器可能可用、并且他可以将此信号路由到外部通用输出引脚、以便我们进行测量。 他目前正在研究这种方法作为诊断工具。 他的怀疑/假设 是 PLL 解锁和 FSK 停止.....  

    调查持续...

    谢谢、

    Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当 FEM 在接近30dBm 的条件下工作、然后喷洒冷冻剂时、可能存在较大的温差。

    如果温度变化较大、请确保  频率合成器校准发出新的 SCAL 选通脉冲。

    此致、

     Richard