This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310发送带宽

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1158532/cc1310-cc1310-transmit-bandwidth

器件型号:CC1310

你(们)好

我们正在尝试计算 CC1310在给定配置下的传输带宽。 在 SmartRF Studio 中、我们可以看到 RX 带宽滤波器设置、符号速率、偏差等、但不能看到传输带宽或通道宽度信息。

目前、我们将使用默认/演示设置、如下所示:

 

请帮您解决此问题

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最佳方法是测量、因为 OBW 将在一定程度上取决于调制指数等  

    对于 FSK,OBW 将大约为数据速率+ 2*偏差