This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:Wi-SUN FAN 所需的硬件?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, LPSTK-CC1352R, CC2652R, CC1312R7, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1029985/launchxl-cc1352r1-required-hardware-for-wi-sun-fan

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC1352RLPSTK-CC1352RCC2652RCC1312R7CC1352P7

您好!

我想尝试一下 SDKv5.20 Wi-SUN FAN SimpleLink Academy 指南。 它说所需的硬件是 CC13R2R7 Launchpad、无法购买。 在互联网上找不到此 Launchpad 的链接。 我有 CC1352R Launchpad、3个 LPSTK-CC1352R、CC2652R Launchpad。 Wi-SUN FAN 是否可以与我当前拥有的硬件配合使用?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    否、您至少需要一个 CC1312R7或 CC1352P7 LP 才能运行边界路由器应用。 由于这是网络的根、因此需要至少有一个。

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="277653" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1029985/launchxl-cc1352r1-required-hardware-for-wi-sun-fan/3807799 #3807799"] CC1312R7或 CC1352P7 LP[/引用]

    这些 LaunchPad 是否已可供购买? 我找不到有关这些 LaunchPad 的任何链接。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    目前尚不可购买。

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。