各位同事,大家好,我使用的是 CC1101,我对一个有趣而重要的问题感兴趣。 在开发程序期间、同步和接收器灵敏度问题、非常重要的参数、
1)前导码长度、
2)和 。
1_第一个参数的长度(2;3;4;6;8; 12;14。 字节)它如何影响质量、长度、信号/噪声传输、图形、什么依赖关系? (笑声)
2_and 第二个参数、我认为、应该与类似 ,但是 我们有16位(符号)(SYNC_1;SYNC_0)和 为4、5、7、11、13、14个字符(符号)、但这里是16位、它也不代表 Barker 代码(看起来不像)、什么是 代码? 该特定代码提供了什么信噪比? ,它有哪些依赖项、图形?
3_还有另一个奇怪的问题、在数据表中、默认情况下它等于(SYNC_WORD_16=0xD3;0x91)、但例如在 smart_RF studio 7中、它提供了(SYNC_WORD_16=0x7A;0x0E)原因是什么? 它们之间的区别是什么?