This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:支持 BLE 的低于1G 的 Tx 和 Rx

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1039385/cc1352r-sub-1g-tx-and-rx-with-ble

器件型号:CC1352R

我有一个用例、可以在低于1G 的频率上发送和接收、但也可以保持蓝牙运行。

使用 syscfg 工具时、15.4堆栈似乎不支持同一器件上的传感器和收集器? 但可以使用定制射频代替堆栈。 不过、如果不可能、您能否解释一下原因?

然后、如果 Rx 和 Tx 都可以在同一器件上运行、则可以同时使用 DMM 运行 BLE?  

我已经看到了针对双模式的 SDK 中包含的示例、但据我所知、没有任何示例同时适用于低于1G 的 Rx 和 Tx。  如果有示例、请向我指出。

提前感谢。