This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:如何生成与 wisun 相关的库文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1036967/launchxl-cc1312r1-how-can-i-generate-wisun-related-lib-files

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312R7

我们计划使用 cc1312r7实施我们的 wisun 解决方案。 我看到 sdk5.20已经有 wisun 应用程序。 但一些函数来自库文件。 如何生成这些库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请 指定要生成的库和要查看的函数定义。 我假设您正在讨论边界路由器和 CoAP 节点示例。  

    此致、
    Siddanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Isiddanth,

    我需要自己生成每个库。 我在这里列出了其中的大部分内容。

    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/ti_wisunfan/wisunfan_mac/library/tirtos/ticlang/bin/maclib_secure_cc13x2.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/ti_wisunfan/mbed_library/ws_router/tirtos/ticlang/bin/wisun_rn_mbed_ns_tls_lib_cc13x2.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/ti_wisunfan/ncp_interface/library/tirtos/ticlang/bin/wisun_ncp_lib_cc13x2.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/display/lib/ticlang/m4f/display.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/grlib/lib/ticlang/m4f/grlib.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/drivers/rf/lib/rf_multiMode_cc13x2.am4fg
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/drivers/lib/ticlang/m4f/drivers_cc13x2.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/ticlang/m4f/dpl_cc13x2.a
    ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/bin/ticlang/driverlib.lib

    非常感谢

    文昌  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何理由想要构建自己的库文件? 我们不在 SDK 中提供用于构建所有库的 makefile。  

    此致、
    Siddanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要对您明智的实施进行一些改进、以便对其进行部署。 我看到源代码在那里。 为什么缺少它的 makefile?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在大多数情况下、我们不建议更改驱动程序级别。 因此、并非所有 makefile 都随 SDK 一起提供。  

    此致、
    Siddanth