This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:裸片

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1036442/cc1312r-raw-die

器件型号:CC1312R

是否可以为 CC1312R 获得原始裸片、并愿意购买整个晶圆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    否、CC1312R 仅采用 QFN 封装。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道所有这些都是在现场提供的。 但我想让 TI 回答这个问题。 我很难相信、他们不是一个价格、而是可以为微型处理器获取裸片。  我知道 TI 通过第三方分销商销售裸片的事实。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这是 TI 某些器件的产品。 如果您的项目被认为是大批量项目、请直接向我发送一封邮件、其中包含有关您的项目的更多详细信息。  

    Simon