This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:经 FCC 认证的参考设计

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1035991/cc1352p7-fcc-certified-reference-designs

器件型号:CC1352P7

大家好、我们希望使用 CC1352P7芯片组设计产品、并想知道是否有经过 FCC 认证的可用参考设计。

此外、我们还对芯片同时接收/发送 BLE 和 SubGig 信号的功能感兴趣。 这是芯片可以做的、如果是、有哪些限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -参考设计未经 FCC 认证、但已通过 FCC 内部测试

    -查看 DMM: dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 您是指可用的开发套件参考设计、还是有其他参考设计? 我们只能在 此处找到开发套件设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LaunchPad 经过 ETSI 认证。 这些和所有其他参考设计均根据 FCC 进行测试、但未经认证。