This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:DN25:433MHz /线绕电感推荐陷波滤波器?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/976984/cc1101-dn25-433mhz-recommended-notch-filter-for-wire-wound-inductor

器件型号:CC1101

团队、

DN25 (SWRA250A)表示、使用绕线电感器可实现最佳性能。

我们是否有适用于433MHz/315MHz CC1101线绕电感器的陷波滤波器的指南和示例(原理图、PCB)?

例如 、https://www.ti.com/tool/CC-ANTENNA-DK-RD 中提供了适用于433MHz/315MHz 天线的相应陷波滤波器设计
提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常不需要陷波滤波器。 此处确切需要什么是不清楚的、请仔细查看相关原理图并进行标记以准确显示请求的内容。