This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:引导加载程序问题

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/976821/cc1312r-bootloader-question

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

团队、我的客户看到下面描述的问题、我希望您能帮助解决:

在使用后门引导加载程序更新 CC1312 SoC 的固件时、我们遇到了一个问题。  

成功发送所有数据帧后、CC1312引导加载程序以0x44 (CMD_RET_FLASH_FAIL)对最终帧做出响应。 之前的一切看起来都是正确的、引导加载程序用0xCC (ACK)和0x40 (CMD_RET_SUCCESS)对所有其他帧做出响应。 过去、我们在这项工作中取得了很大的成功、但有时确实会看到失败、而没有明显 的规律。

可提供逻辑分析仪捕获。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    1) 1)发生这种情况的一个原因是、如果他们对不完整的映像进行编程。 您能否让他们验证它是否是完整映像?

    2) 2)他们是否还可以使用 SmartRF 闪存编程器2 (或 Uniflash)对映像进行编程并验证器件是否按预期运行?

    3) 3)如果映像正常、第三个测试是 在发生此 CMD_RET_FLASH_FAIL 后从器件读取闪存。 他们可以使用闪存编程器2将其读出、然后我希望他们将其与原始映像进行比较。