This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:查找 CC1190+CC1312R 信息

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1190, CC1310, LAUNCHXL-CC13-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/976082/cc1190-looking-for-cc1190-cc1312r-information

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件:CC1312RCC1310LAUNCHXL-CC13-90

大家好、

我的客户正在考虑将 CC1190与 CC1312R 结合使用。 他们以前使用的是 CC1312R、但高频水平几乎没有通过该标准。 这就是他们担心 CC1190+CC1312R 如何工作的原因。 它将为920MHz、功耗为250mW。

 

问题是、

  1. 是否有任何讨论 CC1190+CC1312R 结构的材料(如应用手册)? 有 LAUNCHXL-CC13-90,但通过阅读有关 CC1312R 与 CC1310的论坛,我不确定它是否可以作为参考。
  2. CC1190+CC1312R 是否通过(或失败)任何技术标准合规性?

 

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未使用 CC1312R + CC1190完成测量、这一操作正在等待进行。 由于 CC1312R 和 CC1310与引脚兼容、因此 LAUNCHXL-CC13-90设计可用作起点。 然后交换到 CC1312R 和48MHz xtal。 由于 CC1312R 上的 PA 与 CC1310略有不同、因此可能需要更改电源表。

    您能否详细介绍一下哪个标准以及它们在 CC1312R 单机版中勉强通过的标准的哪个部分?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    标准是 ARIB T-108、问题是高电平杂散。 SAW 滤波器可抑制频率高于1GHz 的杂散、但无法削减~1000MHz。 尤其是在大约930MHz 的频率下、标准限值的裕度仅为1dB……

    是否有任何与虚假问题相关的文档? 还希望获得有关处理虚假问题的提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有显示问题的图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我通过电子邮件分享数据和详细信息。