This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:中断输出引脚、唤醒

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/975806/cc1125-interrupt-output-pin-wake-up

器件型号:CC1125

CC1125 是否具有中断输出引脚?

如果 SOC 处于休眠状态、如何将其唤醒?

我们通过 SPI 接口连接到 AP 处理器 IC、SOC 需要睡眠。 如果整个机器在睡眠期间收到警报、

CC1125如何唤醒 AP 处理器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅有关监听模式和无线电唤醒(WOR)的应用手册:

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参见《用户指南》中的表10。 在我们的示例中 、PKT_SYNC_RxTx 通常用于在接收到数据包时唤醒 MCU 等