请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
您能告诉我们为 CC1312R 更新 SDK 版本的方法吗?
我们已经评估了具有 SDK 版本 v3.40的 CC1312R、但我们正在尝试将 SDK 版本更新为 v4.30。
我们已尝试通过更改 CCS 中"General -> Products"中的 SDK 版本来更新版本。
但是、这会导致错误"错误:SimpleLink cc13x2/26x2 SDK 4.30.00.54版至少需要 SysConfig 1.6.0版"。
是否有任何迁移指南可将 SDK 从旧版本更新到最新版本?
此致、
Nomo