This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:TI-15.4.2支持的频率(447MHz)

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/988384/cc1312r-ti-15-4-2-supported-frequencies-447mhz

器件型号:CC1312R

您好、TI 专家

TI-15.4.2堆栈是否可以与以下频率设置配合使用?

-窄带-
447.2625MHz ~ 447.5625MHz/12.5kHz 通道间隔/占用带宽:<8.5KHz

我知道这是通过 EasyLink 自定义设置实现的(不带 ti-15.4)

但我不知道如何使用 ti-15.4对其进行设置

请支持

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    否、我们不支持使用 TI 15.4-Stack。 实际上、我认为我们没有对任何具有此类带宽的 PHY 进行特性描述。