This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:低于1GHz 论坛

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1201, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/985074/cc1201-sub-1-ghz-forum

器件型号:CC1201
主题中讨论的其他部件:CC1350CC1310

我正在寻找具有以下规格的产品。

================================================================================

BLE:支持  

WiFi:支持  

低于1G:支持  

      频率:358.5000MHz±500㎐无线电

      波形类型:F (G) 2D、F (G) 3E

================================================================================

我没有找到任何支持 358.5Mhz 频率的产品。

找到了适用于 cc1201和 CC1350的类似产品。

但是、cc1201是支持359Mz 频率的产品。

此产品是否支持358.5Mhz 频率?

cc1350还能支持358.5Mhz 频率吗?

如果可能、请为我们的产品推荐合适的芯片组。

BR。

YJ Kim。