This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200配置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1008277/cc1200-configuration-of-cc1200

器件型号:CC1200

CC1200是否支持单载波传输? 如果是、如何配置它

2. CC1200是否支持直接模式? 也就是说、通过 GPIO 端口?发送和接收数据

 直接 模式是否与用户手册中所述的串行模式相同? 如果是、TX 数据和 RX 数据使用不同的 GPIO?

此外、如果您添加时钟线、直接模式下是否需要三个 GPIO? 感谢你的帮助。