主题中讨论的其他器件:CC1190、 CC1310
您好!
我们正在进行项目开发、以使两个 CC1310 Launchxl 电路板使用 rfWakeOnTx/Rx 示例与 rfSmartRf studio 中的(目标配置:LAUNCHXL-CC1310-CC1180-US、50kbps / 915MHz)进行通信、并且我们已在代码中激活 CC1190
1、第一 个板模式为 Tx、另一个 Rx
我们的第一 块板将在第二 块板上唤醒
之后、我们的第二个板将其自身模式更改为 Tx 并将数据发送到第一个板
然后、我们的第一块电路板将其模式更改为 Rx 并接收数据。
我们的问题是、当我们的板将其模式 TX 更改为 Rx 或 Rx 更改为 TX 时、射频通信的范围会比 befor 短、因此正常情况下、我们在这里会发生一些错误
正在等待您的回答。 谢谢
Ali。