This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1260:CC1260

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1158173/cc1260-cc1260

器件型号:CC1260

您好!

我的情况完全相同。

我正在开发一款低成本低于1GHz 的 SDR 调制解调器、CC1260已被确定为与此完美匹配的器件。

我知道在这个芯片上没有 SDK、TI 也不提供支持、我对此完全满意。 我在信号处理和无线平台设计方面拥有长期经验。

 您能否提供 CC1260数据表和用户手册?

提前感谢

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 Mouser: https://www.mouser.com/catalog/specsheets/txii-s-a0011474260-1.pdf 上找到 CC1260产品说明书

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、

    我有这个数据表、但它看起来并不完整、尤其是它不包含寄存器映射和带有外部组件的应用原理图。 必须有另外一个版本或一个包含这些信息的补充用户手册、这样芯片才能被放置在电路板上并可被编程。

    是否有人可以提供此信息?

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mouser 上的数据表标记为"机密"、实际使用该数据表需要 NDA。 要获取用户指南和参考设计、您必须联系当地的销售代表以获取 NDA 等、以获取所需的文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    我要这么做。

    Brgds