This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:LCD 无法正常工作

Guru**** 2503465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/994523/cc1200dk-lcd-not-functioning

器件型号:CC1200DK

您好、我们可能需要您对此进行确认。

其中一个评估板的 LCD 显示屏不会变为现实。 我可以看到电路板上没有12v 的电源电压。 我已经遵循了所有故障排除提示-所有跳线都位于正确的位置。我们还按照  S1和 S2来执行此配置"启用"和"UART"。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是您第一次为电路板上电? 如果是、请订购新的 TRXEB。