This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:传感器向收集器发送数据、但不向收集器发送数据

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/992351/cc1352r-sensor-is-send-data-to-collector-but-data-is-not-reached-to-collector

器件型号:CC1352R

您好!

我使用的是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04。

我已执行以下步骤:

将两个传感器连接到收集器。 它在这里工作正常。

2.我已擦除传感器代码、刷写代码、并将两个传感器重新连接到同一个收集器(我尚未删除收集器中的传感器详细信息)。

向收集器发送数据的传感器。  

4.关闭集电极一段时间。  并将其加电到集电极上。 两个传感器重新加入网络。 但收集器仅接收一个传感器数据。

 为什么收集器没有接收到一个传感器数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haricharan、  

    您是否有监听器日志记录此问题发生的时间?  

    您是否使用 SDK 中的默认工程或是否进行了任何修改?

    谢谢、  
    ELIN