This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120上 RX 滤波器带宽的频率

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1004776/cc1120-the-frequency-of-rx-filter-bandwidth-on-cc1120

器件型号:CC1120

您好!

我们可以在用户指南中找到6.1 RX 滤波器带宽时的 RX 滤波器带宽计算方法。
请告诉我 RX 滤波器带宽频率的定义。
6dB 的 RX 滤波器带宽频率是否与滤波器的中心频率衰减?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RX 滤波器带宽取决于数据速率:

    所需的 RX 滤波器带宽可近似为:信号带宽 + 4*ppm xtal*工作频率,其中信号带宽 =数据速率+ 2 x 频率偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、但我们知道用于定义 RX 滤波器带宽的公式。
    我们想知道定义的 RX 滤波器带宽是多少 dB。
    例如、我们可以发现给定的 AGC 截止频率点为-3dB。
    RX 滤波器带宽如何?

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rx 带宽未在严格的-3dB 或-6dB 点定义。 Rx 带宽设置根据前一答复中提到的公式进行设置。

    针对 Rx 带宽测量执行 PER 测试。  这是通过记录正频率偏移和负频率偏移下特定 PHY 的最大 PER 来完成的。 这也是从最低信号电平完成的、以确定 对 最强信号电平的敏感度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     https://www.ti.com/lit/pdf/swru295中的图13 应该为您提供了如何在芯片中定义 RX BW 的指示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、RGW-SAN 和 TER-SAN、

    感谢你的答复。

    此致、

    Nomo