This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SSIDataPutNonBlocking ()

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1003165/cc1312r-ssidataputnonblocking

器件型号:CC1312R

您好!

使用 基于 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54和收集器的示例。 我已经编写了自己的基于 SPICC26X2DMA 的 SPI 驱动程序。

我正在寻找一个确认信息、从 Swi 调用 SSIDataPutNonBlocking ()不会导致上下文切换。 我每隔6-8小时就会看到一个问题、即 SPI 上的数据发送不完整。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    低于1GHz 软件支持团队将于明天对此做出回应、因为今天是挪威的国庆节。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您可以在 SDK 的 driverlib 文件夹中的 ssi.c 中找到此 API 的实现。