请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 主题中讨论的其他器件:TIMAC
您好!
在 CCS 环境之外开发时、我必须使用命令行构建项目、并且我对 TI 堆栈的源代码非常好奇。
有一个名为"TIMAC_ROM_PG2_0_ROM_API_LINKer.cmd"的链接器脚本、其中定义了多个符号。 但我仍然未能在 SDK 库中找到这些符号/函数的任何实现。 例如、从"ApiMac_mlmeAssociateREQ"调用的"MAC_MlmeAssociateREQ" 、它应该在"mac_device.c"中实现、但该文件不存在。
15.4堆栈源代码是否不可公开使用,如果不是,我可以在哪里找到这些符号的实现?
谢谢