请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1312R什么是开始(哪个器件)设计 具有多个可选通道的无线麦克风的好地方?
低于1GHz (不是 BT 或2.4GHz)
支持来自 DSP I2S 的输入和来自 I2C 的控制。
器件可以是兼容的 Tx 和 RX 或相同的收发器
我已经弄清楚了连接 I2C 和 DSP 的 USB 接口。 添加无线器件。
最好从哪里开始、请告知、
谢谢
PaulB