This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要有关低于1GHz 开发 LaunchPad 传感器的建议。

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1002257/i-need-recommendation-on-sub-1-ghz-development-launchpad-sensors

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352P1

尊敬的所有 TI 工程师:

  • 我正在寻找经过认证的920-925 MHz 频带产品。
  • 在其节点侧、我建议您使用相关的 Launchpad +兼容的工作线性加速计和角度加速计传感器。
  • 在接收器端、我还想推荐相关的 Launchpad +兼容的工作互联网网关。
  • 如果有随附的 Academy 模块和大量工作示例、情况会更好。
  • Code Composer Studio v10.3支持这些功能。

谨致你的信,
Timmy