This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:监听器和 Wireshark 出现问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, LAUNCHXL-CC1352R1, TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/998457/launchxl-cc1352r1-problem-with-sniffer-and-wireshark

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:CC1312RTIMAC

您好!

尝试理解我想使用监听器的协议、但我不知道为什么 Wireshark 选择"错误"协议(wi-sun 和 IEEE 802.15.4)而不是 TI 802.15.4GE。

所有包含错误 FCS 和/或格式错误的数据包的消息

我的传感器:launchpad CC1312R 上只有一个通道具有 FH 选项的干净传感器示例

我的收集器:launchpad CC1312R 上只有一个通道具有 FH 选项的干净收集器示例

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否按照此处介绍的步骤设置了监听器?

    http://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_cc13x0_sdk/1_30_00_06/exports/docs/ti154stack/ti154stack-sdg/ti154stack-sdg/packet-sniffer/packet-sniffer.html

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    该指南适用于 cc13x0、我认为它很旧。 我遵循了为 cc1352解释的步骤、因为我使用的是 launchxl-cc1352R1:

    http://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide/html/users_guide.html

    唯一的区别是我认为 Wireshark 和插件的版本。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否列出您使用的不同工具版本? Wireshark 版本3.0.x 非常重要、并且在数据包监听器之前安装了 Wireshart、这一点很重要。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    正如您在我的照片中看到的:

    Wireshark 版本3.0.12

    Sniffer Agent 1.9.0

    和插件已正确安装。

    传感器/收集器示例的版本为 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48。

    我随后安装了包装器监听器、因为它检测到 Wireshark 安装。

    在端口部分(管道配置)中、我选择 TI 无线电数据包信息、这是正确的吗?  还是 TIMAC/TI 802.15.4ge?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想让您知道我已经做了一些测试、并且看到了与您相同的东西。 该协议显示为 IEEE 802.15.4、我已选择 TI 802.15.4ge。 此外、我对所有数据包都有坏的 FCS。

    我不是 TI-15.4堆栈或数据包监听器的专家、因此我已经与这些团队联系、看看他们是否能提供帮助。

    我会随时向您提供最新信息。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    有新消息吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,我很抱歉,这已经花了这么长时间。

    我已经看到了与您相同的东西、即使选择了 TI 802.15.4GE、仍显示为 IEEE 802.15.4的协议也可能会通过1.9.0数据包监听器的修订历史记录来解释:

    “用于 IEEE 802.15.4g 流量的 Wireshark 官方隔离”

    http://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/1.9.0/exports/revision_history.html

    我无法弄清为什么会更改此设置,但我报告说现在所有数据包都显示了坏的 FCS。

    不确定是否/如何/何时修复、但我让某人测试了1.8.0版的数据包监听器、然后一切都应按预期工作。

    请尝试使用版本1.8.0、看看是否能解决您的问题? 该版本可从此处下载:

    https://www.ti.com/tool/download/PACKET-SNIFFER-2/1.8.0

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    对于版本1.8.0、我有相同的问题。 但是 (在版本1.8.0和1.0.0中) 如果我更改端口部分(管道配置)并且选择 TIMAC/TI 802.15.4ge 而不是 TI 无线电数据包信息、一切似乎都正常。

    在大多数帖子中、我已经阅读了它、它表示我们必须使用 TI 无线电数据包信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安德烈斯

    我很高兴您能找到一种方法来使其正常工作。

    我已经为此创建了一个 TT、希望它能得到解决(文档和嗅探器中可能出现的问题)。

    BR

    Siri