Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我们使用虚拟机来开发和 安装 SysConfig 所需的新项目。
我下载了 Linux 安装二进制文件,但它输出错误:“Cannot execute binary file:Exec format error”(无法执行二进制文件:Exec 格式错误)
在哪里可以找到 ARM Linux 的安装程序?
谢谢、
Marijn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用虚拟机来开发和 安装 SysConfig 所需的新项目。
我下载了 Linux 安装二进制文件,但它输出错误:“Cannot execute binary file:Exec format error”(无法执行二进制文件:Exec 格式错误)
在哪里可以找到 ARM Linux 的安装程序?
谢谢、
Marijn
您好、Marjin、
在 ARM Linux/Mac 上、您可以在云中使用 Code Composer / SysConfig、以满足代码生成/编辑需求: https://dev.ti.com/
但是、由于缺少与实际问题相关的 TIC扩音器 版本、您目前无法调试项目、因为我们也不提供用于 ARM 平台的 SDK 安装程序。
但是、根据 Docker 论坛文章: https://forums.docker.com/t/run-x86-intel-and-arm-based-images-on-apple-silicon-m1-macs/117123、您可以设置 Docker 映像、其中包括我们的 x86 GNU/Linux SDK。
请告诉我它是如何工作的。
此致、
Arthur