This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:SWRA496天线目标阻抗

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-ANTENNA-DK2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1161569/cc110l-swra496-antenna-target-impedance

器件型号:CC110L
主题中讨论的其他器件:CC-ANTENNA-DK2

我正在实施参考设计  SWRA496所述的微型 PCB 螺旋天线(19毫米 x 11毫米)、以便在915 MHz 下使用。

设计手册 DN038给出了此天线在868MHz 时的预期目标阻抗为~10-J88欧姆。

TI 是否还有任何其他阻抗数据可用于 设计手册 DN038/参考 设计  SWRA496?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DN038是一种较旧的天线参考设计、比 CC-Antenna-DK2 #6中的天线短(SWRA496)。 请遵循 CC-Antenna-DK2中的参考设计。

    对于868MHz 和915MHz、阻抗如图28所示。

    此致、

      Richard