您好 E2E。
使用 CC1190 Tx 应用进行设计,800-950 [GHz]:
为了设计 Tx 链、展板计算、需要 CC1190总 Tx 链的 NF 参数(前置放大器级联到 IC 内部的 PA)。
- 根据数据、有 LNA NF 指示。 但 Tx 的 NF 是什么?
- CC1190的 Tx 输出端子的输出本底噪声是多少?
BR
吉尔。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为了确保我的项目能够传达当地标准和法规、当然需要至少了解输出本底噪声。
如果此器件没有本底噪声、则 IC Tx 链的噪声系数参数将非常有用。
也许 TI 技术支持可以从适用于此 CC1190器件的旧计算器中找到此 NF/本 底噪声。
或者、这些信息(如本底噪声)是否适用于所有 TI 集成电路射频器件?
作为 TI 支持组、您可能拥有实验室服务和匹配设备、这些设备可以测试和指示此类参数。
BR。