我正在寻找具有 MCU 的低功耗无线无线电 ASIC、该 ASIC 以低数据速率(2-4 kbps)在低于千兆赫的范围内提供 OQPSK 调制。 TI 是否生产此类器件?
谢谢、
额定值
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请参阅以下内容:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1120.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1200.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1110-cc1101.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1110-cc1111.pdf 这基于8051
您可以下载 SmartRF Studio 以进行射频评估和测试 http://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO 。
此外、在 Studio 中、您还可以找到完整的产品和射频参数。
谢谢
你(们)好
有关 CC13xx 上的 MSK、请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/547536。
对于 CC1120和 CC1200、请在 MSK 子标题下查看相应的用户指南。
http://www.ti.com/lit/ug/swru295e/swru295e.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/swru346b/swru346b.pdf
套件和示例软件可从此处获取:
http://www.ti.com/tool/CC1120EMK-868-915
http://www.ti.com/tool/CC1200EMK-868-930
http://www.ti.com/tool/SMARTRFTRXEBK 如果您想在 MSP430上开发软件、可以使用此工具。 否则、您可以使用 插入 CC1350 Launchpad 的 www.ti.com/.../BOOST-CCEMADAPTER BoosterPack、并为 EM 板编写您自己的 SPI 驱动程序。
此致、
谢谢
大家好、感谢您的快速回答、这确实有助于我们选择合适的产品。 我们的目标是在支持高效调制的2kbps 等低比特率下找到具有最佳灵敏度的芯片。 我有几个后续问题:
那么、如果我理解正确、1350中的调制会由于 MSK 仿真而在 RX 上降低灵敏度、但 对于 CC1120 和 CC1200来说不是问题 、因为它们本身支持 MSK 调制?
2.看起来 CC1120在您提到的芯片中具有最佳的灵敏度数字。 在其数据表的第10页、它没有描述这些灵敏度测试所使用的调制:
300bps、编码增益(使用 PN 扩展序列、每个数据位4个芯片) DEV = 4kHz
CHF = 10kHz (4)–127
1.2kbps、DEV = 4kHz CHF = 10kHz (4)–123
1.2kbps、DEV = 10kHz CHF = 42kHz (4)–120
1.2kbps、DEV = 20kHz CHF = 50kHz (4)–117
是否有人想使用哪种调制?
3、1120和1200之间的主要区别是什么?
谢谢、
额定值
您好!
1.正确。 此外、CC1350的最小 Rx 带宽为39kHz。
看起来(从 SmartRF Studio)这些测量是针对2FSK 调制完成的。
请参阅此主题以了解一些差异: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/304580
此外,对于窄带宽,您可能需要考虑 CC1125: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1125.pdf
此致、
您好、FL、感谢您的回答。 抱歉、还有几个问题...
最低 39Khz 带宽限制表现出什么问题? 如果我们以2kbps 的速率发送突发短数据包、是否会出现问题?
2. 1350是否支持4-FSK 模块和 DEMOD、而不会影响 MSK 仿真模式中提到的灵敏度?
3.您的任何无线电 ASIC/MCU 是否通过硬件支持 AES-256位和 GCM (伽罗瓦/计数器模式)? 如果不是、如果在 Arm 中通过软件完成、性能会受到很大影响吗?
谢谢、
额定值
您好!
RxBw 决定本底噪声、从而决定器件的灵敏度。 NoiseFloor =-174 + NoiseFigure +10*log10 (RxBw)。 低数据速率系统需要较小的带宽(实际数据速率决定 RxBW)。 只要数据速率符合带宽、就不会出现问题。
2、CC1350确实支持4FSK、但 我不确定我们是否已经对其进行了特性描述。 将检查这个。
遗憾的是、我们的器件仅支持硬件中的 AES-128。 我认为、除了由于软件开销导致的延迟之外、性能不会受到影响。
您可以查看 API 以了解此处提供的内容(crypto.h 和 ROM_crypto.h): http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACynXnrImPSlxzbth8UD1w__eCfARaV__LATEST
此致、
谢谢、
对于调制、我似乎没有太多的选择、
这位于 rf_common_cmd.h 文件中的结构__RFC_STRUCT_ATtr 中
结构{
uint16_t modType:3;//!<\brief 0:FSK
//!< 1:GFSK
//!<其他:保留
uint16_t 偏差:13;//!<偏差(250Hz 步长)
}调制;
仅允许值为0 (FSK)和1 (GFSK)、其他值为保留值。
谢谢、
额定值
您好!
此处提供了一些有关如何使用该模式的指针:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/548001
根据建议、您可以使用 SDK 中的每个示例代码来测试此模式(4FSK)。
谢谢、