This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120:接收模式下的巨大电流消耗

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/878305/cc1120-cc1120-enormous-current-consumption-in-receiving-mode

器件型号:CC1120

各位同事、

我的客户正在使用 CC1120、并向我介绍了 CC1120的接收模式下在传输某些内容时消耗的巨大电流的问题。

在 CC1120的正常工作模式下、收发器发送数据包(TX)并等待响应(RX)。 如果接收到响应、CC1120将进入空闲状态、之后进入断电模式。

如果未知发送器正在传输某种信号、则 TX 之后的 CC1120数据包将持续消耗高电流、直到已知的发送器停止传输。

请告诉我这是什么? 以及如何防止此类高电流消耗?

CC1120设置:

433、42 MHz、FSK、38、4 kbit/s、100 kHz

前导码– 4字节(0xAA、0xAA、0xAA、0xAA);

Syncword–2个字节。

我们使用 DualSync 模式(SYNC_CFG0.SYNC_MODE = 111b)。

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "大电流"是什么意思? 请提供数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    很抱歉造成混淆。 Custoemer (客户)说 CC1120在 RX 模式下的电流消耗约为25-30mA。

    一些其他详细信息:

    -未知发送器的输出功率约为10dBm。

    -如果未知发送器的功率水平相对较低、CC1120正常工作(接收和传输并进入空闲和断电模式)。 如果电平为高电平、CC1120仅保持 RX 模式、不会进入空闲和断电模式。

    如果有用、我还附加了寄存器设置。 e2e.ti.com/.../cc1120_5F00_registers_5F00_settings.docx

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将看到、如果我们可以在此处重新创建、我没有看到任何报告表明这应该是一个问题。  

    未知发送器工作在哪个频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尽快更新。

    感谢您的回复、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天!

    客户表示发送器具有相同的频率(即433频段)。

    您能告诉我您认为什么时候可以在实验室中复制?

    Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需信号的频率为433.42MHz、这是否意味着所需信号的频率完全相同? 为了能够重新创建我需要的准确参数、433MHz 频带不准确。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    抱歉、是的、频率是相同的

    433.42 MHz

    Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这意味着如果433.42MHz 上的输入信号为10dBm、我应该能够看到更高的电流? 如果是这种情况、我将进行一些测试、希望星期一进行测试。 在实验室测量中、输入信号强度范围内的电流消耗应保持恒定。 如果它们关闭和/或调整额外发送器的输出功率、这将如何影响电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    如果电平为高电平、 CC1120 仅保持 RX 模式、不会进入空闲和断电模式。

    因此、它持续处于 RX 模式并根据数据表的值消耗电流、但无法返回空闲或断电状态。

    我已附加上述客户的寄存器设置。

    Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还无法进行测试、因为我一直处于不同的调试情况下。  

    如果他们将 CC1120 EM 连接到 DUT 传导(SMA 连接器至 SMA 连接器)并发送10dBm、则从说明中可以看到相同的结果。  

    然后查看您是否能够看到相同的(您无法更改状态等)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位同事、大家好!

    您能告诉我您是否有机会进行测试?

    客户有 CC1120板、我问他是否也可以使用该板和 CC Studio 进行测试以查看其工作原理。

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我有几个非常重要的案例需要我仔细研究、最好知道建议的测试方法是否能够再现客户在现场看到的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我要求客户今天只试一次。 也很疯狂。

    他有董事会、我将在周五问他、董事会进展如何、

    Mike